This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5171:具有5V I/O 的开发板

Guru**** 2511945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP-EXP430F5529LP, MSP-TS430RSB40, MSP430F5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031420/msp430f5171-development-board-with-5v-i-o

器件型号:MSP430F5171
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355MSP-EXP430F5529LPMSP-TS430RSB40

您好、E2E、

MSP430F51x1具有多达12个可耐受5V 电压的 I/O。 是否有类似的开发板套件、Launchpad 或 BoosterPack 可用于接受5V 输入并在任何 GPIO 引脚上输出5V 电压? 我们的客户正在寻找一种简单而完整的解决方案、将5V 100Hz 方波输入分频为5V 10Hz 方波输出。 我已经建议使用 MSP-EXP430FR2355和 MSP-EXP430F5529LP、但我们的 MSP430器件似乎只支持1.8V 至3.6V 的电源电压范围

感谢您的帮助。

此致、
卡洛