This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:使用不带 MSP-FET 或 MSP-BSL&quot 的 BSL UART;Rocket"

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030447/msp430fr2676-using-bsl-uart-without-msp-fet-nor-msp-bsl-rocket

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我的客户正在考虑使用 BSL UART 在 MSP430FR2676上编写固件。
我查看了一些文档(slau319ab.pdf、slau550aa.pdf)、发现需要使用 MSP-FET 或 MSP-BSL"Rocket"作为通信网桥。
我了解 除电源和 GND 外、还需要 UART TX、UART RX、nDTR、nRTS。

客户想知道是否可以使用通用 USB 转 UART 电缆(FTDI 3.3V 电缆)代替上述 TI 特定产品。
这是可行的吗?  

如果没有、是否有其他方法可以使用 USB 转 UART 电缆写入固件?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    在我们的文档中、我们使用 MSP-FET 或 BSL Rocket、因为这是我们提供的硬件。  由于 UART BSL 受器件支持、因此也可以使用 USB 转 UART 电缆。  请参阅以下项目、该项目还使用 USB 转 UART 适配器的 DTR 和 RTS 线路来调用 BSL 硬件。

    https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/(msp430)-modified-bsl-scripter-for-windows-now-works-with-usb-to-uart-adapters/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的快速回复。
    根据您提供的链接、TI 官方 BSL 脚本编写器不支持使用带 USB 转 UART 电缆的 DTR/RST 线路调用 BSL。
    客户需要使用未经审核或批准的经修改的脚本编写器。
    对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我还有一个问题。
    假设器件是新器件且 FRAM 中没有映像、由于器件检测为空、因此无需 BSL 调用序列。
    因此、USB 转 UART 电缆和 TI 官方 BSL 脚本编写器可用于加载固件、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    正确、如果修改后的脚本程序需要使用 DTR/RST 进行调用、则需要使用它。   

    如果它们是新设备,则不需要调用序列,并且可以使用官方脚本编写器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!