This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:PVCC 输入电压、SVS

Guru**** 2526890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031227/msp430fr5043-pvcc-input-voltage-svs

器件型号:MSP430FR5043

您好!

我对 FR5043有疑问。

当 SVS 被启用时、 它监控 DVCC 并且 Vth 大约为1.8V。
另一方面、PVCC 范围为2.2 ~ 3.6。
但没有包括 SVS/BOR 在内的资源监控 PVCC。 因此、如果用户想要监控该 PVCC、则必须添加外部复位 IC 或使用 FR5043中的 ADC 或 COMP 资源。
这种理解是否正确?

此致、
OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    正确、SVS 仅监控 DVCC。  如果需要监控 PVCC、则可以使用外部电路、ADC 或 COMP。