This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:尝试安装10、4.0.00006服务版本... 失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030301/msp430fr5969-sp-tried-to-install-the-10-4-0-00006-service-release-failed

器件型号:MSP430FR5969-SP

日志:

2021-08-24 21:03:18.046:找到清单文件 C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\downloads\ccs_manifest.xml
2021-08-24 21:03:18.046:复制 ccs_update_10.3.1.00003.exe
2021-08-24 21:03:18.046:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
2021-08-24 21:03:18.046:copyFile:C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.3.1.00003.exe 至 C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.3.1.00003.exe
2021-08-24 21:03:18.144:CCS_update_10.4.0.00006.exedoes 不存在、正在复制到 utils 文件夹
2021-08-24 21:03:18.144:copyFile:C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 至 C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe
2021-08-24 21:05:22.441:main:查找文件以运行 C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
2021-08-24 21:05:22.441:main:Exec cmdargs[0] cmd.exe
2021-08-24 21:05:22.441:main:Exec cmdargs[1]/c
2021-08-24 21:05:22.441:main:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1031\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
2021-08-24 21:05:22.441:main:Exec cmdargs[3]-列表更新
2021-08-24 21:05:22.441:main:Exec cmdargs[4] true
2021-08-24 21:05:22.441:main:退出代码1
2021-08-24 21:05:22.441: UpdateInstaller 未运行,无法继续
2021-08-2421:05:22.441:常规例外 UpdateInstaller 未运行,无法继续

不会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将整个 install_logs 文件夹压缩到中 /CCS 并将其连接到此线程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ".4"没有日志、因此这里是".3'.e2e.ti.com/.../install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您是否在系统%TEMP%文件夹中看到任何.log 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这些不是我们要查找的日志。 感谢您的检查。 我们仍在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题仍在调查中。 老实说、最好通过官方10.4.0安装程序执行完整的 CCS 10.4.0安装、以解除阻止。 请确保在全新目录中安装任何新的 CCS。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABWY3rK-TxFNJWhggQeVug__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑工作中的机器存在某种类型的配置问题、会干扰安装/更新。  我在家中更新了我的机器、没有任何问题。  我还遇到 Microchip 工具的安装/更新问题、这也是在家中安装/更新的、没有问题。  我不确定如果我执行全新安装、它将完全正常工作;因此我现在将坚持使用10.3。

    谢谢