This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:计算交流信号幅度和相位

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031160/msp430f67791a-calculation-of-ac-signal-magnitude-and-phase

器件型号:MSP430F67791A

您好!

我正在寻找   交流波的幅度和相位角计算方法、该波在固定50Hz 频率下具有可变振幅。

此外、如果频率更改为100Hz、那么我如何检测到波形不是 50Hz、是否存在任何示例代码。

此致、

Raushan Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们没有这样的示例。

    2.我想你可以找到每个拾取电压的时间,然后你可以判断它是100Hz 还是50Hz。