This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:能够#39;t 以较低的波特率进行通信

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030621/lp-msp430fr2476-can-t-communicate-at-lower-baud-rate

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

我们的客户正在使用 LP-MSP430FR2476评估模块。 他可以通过 UART 以4800和9600 bps 的速率与 MCU 通信、但当他将波特率更改为1200和2400 bps 时、他不会从器件接收到任何数据。 他已经在《MSP430FRxx 和 MSP430FR2xx 用户指南》的表22-5中尝试过所有配置、但仍然无法正常工作。 此问题的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他是否在这上面放了一个范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430调试器指南(SLAU647O)表14表明反向通道 UART 不支持低于4800bps 的数据。 我没有尝试过、因此我不确定会出现什么症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith 和 Bruce、

    感谢您的回答。 以下是 UART 的波形以及不同波特率下的代码。

    波特率= 1200

    波特率= 2400

    波特率= 4800

    波特率= 9600

    波特率= 1200

    波特率= 2400

    波特率= 4800

    波特率= 9600

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Bruce 是正确的、他通常是这样、那么问题就在于 MSP-FET、而不是 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Bruce 提到的、launchpad 电路板上的反向通道 UART 是限制因素。  该器件能够以较低的速度进行通信、但无法使用反向通道 UART 对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的回答。 或者、我们的客户可以 通过 J101从 MCU 上断开反向通道 UART、然后 将外部 USB 转 UART 转换器连接到 MCU、以便能够以较低的波特率进行通信。  

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Danilo