This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用相关性推导 DTOF

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030654/evm430-fr6043-derivation-of-dtof-using-correlation

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02003

大家好、

我们的客户想知道 如何在 EVM430-FR6043中计算 DTOF。 根据我们的客户、

我找到了名为"TI 设计:TIDM-02003"的文档、并在第7-8页找到了相应的句子。

我理解相关函数 corr (k)的定义、即 eq (7)、但我无法到达 eq。 (10)。 我认为 缺少一些数学说明。 我无法理解图3的含义、因为垂直轴不是很明显。

此外、在文档中、它被描述为"之前文献中已经报告过基于相关性的 ToF 计算..."、但我在《MSP430FR...系列用户指南》中找不到描述。

您能否向我展示详细信息或数学原理、以了解如何通过基于相关性的 ToF 计算来计算 dTOF?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我 认为没有什么遗漏。

    因此、从 eq7中、我们需要找到最大关联点的水平轴值、即 dTOF 值。

    然后、我们找到基于 eq7的相关性结果的最大值、将其命名为 k'、即 eq8。 但是、该 k'不是实际的最大相关性值、因为它是根据离散的 ADC 数据计算的。 实际最大关联点应位于 k 点附近的某个位置。 我们将 k 点命名为 Z0、然后找到接近点 Z-1和 Z1。 因此、实际最大相关性点应位于 Z-1、Z0和 Z1之间的某个位置。

    使用内插算法根据 Z-1、Z0和 Z1 (即 eq9)获取实际最大关联点的水平轴值。 因此、根据这些值、您应该从 eq10获取 dTOF 值。

    此致、

    现金 Hao