This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F248:MSP430F2418T

Guru**** 2868420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030635/msp430f248-msp430f2418t

器件型号:MSP430F248

大家好、我在 Honeywell 工作、仅收到 19个 IC 报告、因为客户缺陷部件的缺陷在5分钟后打开、然后关闭。

MSP430F2418T 的器件

1) 19件、经测试并确认有缺陷打开、5分钟后、设备关闭。
2) 2)已查看 IC 前后的电压(部件号:50027048-001)、当装置在5分钟后关闭时、IC 前的电压会出现、但从 IC 到显示屏的电压不再存在。
3) 3) X 射线检查,如果有任何焊球或焊料短路,并且没有发现问题。
4) 3) 3件预成型的 IC 回流、以验证是否有任何冷焊料、在回流后仍然存在相同的问题、打开和关闭、因此未发现冷焊料。
5) 5) 3个在 FFT 中重新编程的器件、以验证 IC 程序是否损坏、问题是否仍然存在。
6) 6)更换和重新编程 IC 以及 FFT 通过、问题不再存在。

请查看19个器件中的以下2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    [报价 userid="496702" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030635/msp430f248-msp430f2418t "]缺陷部件在5分钟后打开,然后关闭。

    这听起来像是 其中一个时钟退出振荡。 您是否已查看勘误表? 例如、BCL 类别中有多个可能导致内部 DCO 停止。 还有一个与外部时钟 XT2相关的时钟。

    [引用 userid="496702" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030635/msp430f248-msp430f2418t ]2)查看了 IC 前后的电压(部件号:50027048-001),如果5分钟后设备关闭,则 IC 之前的电压会出现,但从 IC 到显示屏的电压不会再出现。

    如果器件卡在复位状态、则可能会导致这种情况。 IO 在复位时默认为输入、因此它们不会输出任何电压。

    [引用 userid="496702" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030635/msp430f248-msp430f2418t ]3)如果有任何焊球或焊料短路且未发现问题,则在 Xray 上查看3个器件。

    是否有 ESD 损坏的机会?

    [引用 userid="496702" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030635/msp430f248-msp430f2418t ]5) 3个在 FFT 中重新编程的器件,以验证 IC 程序是否损坏,问题是否仍然存在。

    "FFT"是什么意思?

    [引用 userid="496702" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030635/msp430f248-msp430f2418t ]6)更换并重新编程 IC 和 FFT PASS,问题不再存在。[/quot]

    某些器件可能会出现勘误表、而其他器件可能不会出现。 如果在软件中没有实现权变措施、对器件进行重新编程将不会对此有所帮助。