This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430-FR6043

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029636/evm430-fr6043-msp430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

 我想提供1MHz 频率来测量气流。 如何在超声波传感设计中心中为1MHz 的燃气计量提供配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthithkeyan。

    我们的气体代码仅支持最高500kHz 的传感器、F2频率最高为630kHz、但器件的 AFE 可支持1MHz。  让我来看看如何修改代码以支持气体配置中的1MHz、并向您提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的、Eddie、但请给我一些想法、以支持1MHz 的燃气计量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    此请求有一个问题。  是否要使用大约1MHz 的多音调实现或1MHz 的固定激励频率?