This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:为一个源代码行生成多个断点

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line

器件型号:MSP430FR5964
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430FR5994

由于我已升级到 CCS 10.4、在一些情况  下、从断点恢复似乎不会执行任何操作、直到第二次恢复。

在所有情况下、断点都已放置在函数调用上(或至少这是我迄今为止唯一看到的断点)、但它肯定不会放置在所有函数调用上。

我仍在尝试理解这一点、但我将尝试使用特定示例中的参考来解释我看到的内容。

-代码在断点处中断、调试堆栈顶部显示 MLX_Test.c:207 0x004710

此时点击"Resume"似乎不起任何作用、但检查调试堆栈会显示 MLX_Test.c:207 0x00471C、即、几个字节位于上、但仍然是同一个源代码行

-观察呼叫周围的反汇编情况;

00470e:2019 JNE (0x4742)

207 status = MLX_Read (&ctx->mlx_context、...

004710:013C 0016 MOVA 0x0016 (SP)、R12

004714:00AC 000A ADDA #0x0000A、R12

208 &ctx->Read_data、

004718:013E 0016 MOVA 0x0016 (SP)、R14

207 status = MLX_Read (&ctx->mlx_context、...

00471c:1800 41D1 0016 0004 MOVX.A 0x00016 (SP)、0x00004 (SP)

004724:1800 40F1 462A 0000 MOVX.A #0x0462a、0x00000 (SP)

我不会假装理解这里发生的情况、但似乎已将207源代码行关联到存储器列表中的两个位置(0x4710、一个0x471C)、并且正在设法在这两个源代码上中断。  

这是在 CCS 10.4上使用 GCC 工具链、其中包含 MSP430目标。 该代码直接来自 CCS 9环境、不记得以前看到过这种情况。

有什么线索可以了解这里发生了什么?

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否提供可重现的测试案例? 我可以尝试在 FR59x 目标上运行什么? 它不必是您的实际项目、只是可以重现问题的简单方法(越简单越好)。 我至少需要*。out 和源文件。 如果您不想在此公共论坛上分享、请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我将会看到我是否可以将其简化为简单的内容-但我对这些问题的跟踪记录似乎是由于简化屏蔽或解决问题。

    我确实有一个正在运行的测试用例、该测试用例旨在验证连接到 MLX 温度传感器的某些逻辑、该逻辑确实会出现问题(并且不应依赖于连接物理 MLX)。 这确实包括一个包含 MSPWare 的构建堆栈、以及我们自己的许多低级逻辑。 欢迎您参加、但您更愿意为您提供更容易理解的内容! 请给我几天时间、我将了解我是否可以用更简单的方法重现此内容。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line/3804449 #3804449"]但会让您更容易理解! 请给我几天时间、我将了解我是否可以用更简单的方法重现此内容。

    谢谢 Andrew。 我只能访问 FR59x LaunchPad、因此如果应用程序尽可能简单、通用、这将是理想之选。 我甚至不需要完全运行应用程序、我只需要一个位置来重现断点问题、就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line ]CCS 10.4上的 GCC 工具链和 MSP430目标。 该代码直接来自 CCS 9环境、不记得以前看到过这种情况。

    使用显示问题的示例、在 CCS 9和 CCS 10.4中、您可以打开脚本控制台(CCS 菜单视图->脚本控制台)并从运行中发布输出:

    eval("DEBUG_DumpBreakpoints()")

    这会导致 CCS 调试器转储已设置的断点。

    使用 CCS 10.4、GNU v9.3.1.11和 MSP430FR5994时、我尝试创建一个示例、该示例显示了在一个源代码行上设置两个断点的相同问题、但失败了。

    [引用 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line ]我不会假装了解这里发生的情况、但似乎已将207源代码行关联到存储器列表中的两个位置(0x4710、0x471C)、并且正在设法中断这两个源代码

    我认为这是问题的关键、我尝试创建一些执行同样操作的示例代码失败了。

    编译器优化有时会发生这种情况。 您还能显示使用的编译器选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了一些简单的简化,但自然不想玩球,因为问题立即消失了!

    但有一件有趣的事情出现在灯上。 我在不同的可执行文件中发现了两种情况、它们表现出了这种情况、但两者都调用了相同的函数。 我用一个新名称创建了函数的一个深灰色副本、并且调用该函数也显示了问题。 这(可能)表示它以某种方式与函数的签名或其处理堆栈相关、尽管我的基本简化使用了相同的函数调用、但没有问题。 同一库中签名几乎相同的函数不会显示问题。

    任何代码都不会以任何优化方式运行(在所有情况下均为-O0)。

    现在我们来看看断点转储。 我还包括了断点所在的源代码行、以及围绕该源代码的反汇编。 我只使一个断点处于活动状态以尝试降低噪声。 下面的行很有意思、因为它似乎显示了源代码行219的两个硬件地址、它们与反汇编代码显示的地址相匹配。 添加另一个断点仅显示单个地址。  

    MSP430:断点管理器转储:位置:./trunk/MLX_Test.c、第219行("C:\Data\Projects\Software\Micro\Common_Tests\MLX_Test\MLX_Test.Out")(0x46f4)(0x4700)

    Andrew

    MSP430:断点管理器转储:分配的逻辑断点总数:12.

    MSP430:断点管理器转储:分配的软件物理断点总数:6.

    MSP430:断点管理器转储:分配的旧硬件物理断点总数:0

    MSP430:断点管理器转储:总共分配的55个硬件物理断点:0

    MSP430:断点管理器转储:分配的线程物理断点总数:0

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:启用:2.

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:硬件配置

    MSP430:断点管理器转储:位置:"c$$IO$$$"(0xcc4a)

    MSP430:断点管理器转储:调试器响应

    MSP430:断点管理器转储:条件:

    MSP430:断点管理器转储:跳过计数:0

    MSP430:断点管理器转储:当前计数:0

    MSP430:断点管理器转储:操作:处理 CIO

    MSP430:断点管理器转储:其他

    MSP430:断点管理器转储:组:默认组

    MSP430:断点管理器转储:名称:

    MSP430:断点管理器转储:由系统设置的断点

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:硬件配置

    MSP430:断点管理器转储:类型:简单

    MSP430:断点管理器转储:操作:停止目标

    MSP430:断点管理器转储:触发0:存储器地址总线

    MSP430:断点管理器转储:位置:./trunk/MLX_Test.c、第219行("C:\Data\Projects\Software\Micro\Common_Tests\MLX_Test\MLX_Test.Out")(0x46f4)(0x4700)

    MSP430:断点管理器转储:屏蔽:1048575

    MSP430:断点管理器转储:运算符:=

    MSP430:断点管理器转储:访问:取指令

    MSP430:断点管理器转储:触发1:无

    MSP430:断点管理器转储:调试器响应

    MSP430:断点管理器转储:条件:

    MSP430:断点管理器转储:跳过计数:0

    MSP430:断点管理器转储:当前计数:0

    MSP430:断点管理器转储:操作:保持暂停

    MSP430:断点管理器转储:其他

    MSP430:断点管理器转储:组:默认组

    MSP430:断点管理器转储:名称:断点

    MSP430:断点管理器转储:用户设置的断点

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:禁用:3.

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:硬件配置

    MSP430:断点管理器转储:位置:"c$EXITE"

    MSP430:断点管理器转储:调试器响应

    MSP430:断点管理器转储:条件:

    MSP430:断点管理器转储:跳过计数:0

    MSP430:断点管理器转储:当前计数:0

    MSP430:断点管理器转储:操作:终止程序执行

    MSP430:断点管理器转储:其他

    MSP430:断点管理器转储:组:默认组

    MSP430:断点管理器转储:名称:

    MSP430:断点管理器转储:由系统设置的断点

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:硬件配置

    MSP430:断点管理器转储:位置:"c$$exit"

    MSP430:断点管理器转储:调试器响应

    MSP430:断点管理器转储:条件:

    MSP430:断点管理器转储:跳过计数:0

    MSP430:断点管理器转储:当前计数:0

    MSP430:断点管理器转储:操作:终止程序执行

    MSP430:断点管理器转储:其他

    MSP430:断点管理器转储:组:默认组

    MSP430:断点管理器转储:名称:

    MSP430:断点管理器转储:由系统设置的断点

    MSP430:断点管理器转储:

    MSP430:断点管理器转储:硬件配置

    MSP430:断点管理器转储:位置:"c$$IOE$$$"

    MSP430:断点管理器转储:调试器响应

    MSP430:断点管理器转储:条件:

    MSP430:断点管理器转储:跳过计数:0

    MSP430:断点管理器转储:当前计数:0

    MSP430:断点管理器转储:操作:处理 CIO

    MSP430:断点管理器转储:其他

    MSP430:断点管理器转储:组:默认组

    MSP430:断点管理器转储:名称:

    MSP430:断点管理器转储:由系统设置的断点

    //断点所在的源代码行

    (219) status = MLX_Read (&ctx->mlx_context、request_address、request、

    &ctx->Read_data

    &_nextTest、

    CTX);

    //反汇编第219行

    0046f2:2019 JNE (0x4726)

    219 status = MLX_Read (&ctx->mlx_context、request_address、request、

    0046f4:013C 0016 MOVA 0x0016 (SP)、R12

    0046f8:00ac 000a Adda #0x0000a、R12

    220 &ctx->Read_data、

    0046fc:013E 0016 MOVA 0x0016 (SP)、R14

    219 status = MLX_Read (&ctx->mlx_context、request_address、request、

    004700:1800 41D1 0016 0004 MOVX.A 0x00016 (SP)、0x00004 (SP)

    004708:1800 40F1 462C 0000 MOVX.A #0x0462c、0x00000 (SP)

    004710:0ECF MOVA R14、R15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line/3806016 #3806016"]任何代码都不会以任何优化方式运行(在所有情况下为-O0)。

    请注意、0级优化仍然是一些优化。 任何优化都不会 是-Ooff。 您是否可以尝试不进行优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.4附带的 GCC 9.3.1编译器肯定不支持-Ooff。 CCS 优化属性窗口将-O0标记为"无"。 我尝试将任何编译选项保留为关闭(这些选项应与-O0相同)、但没有更改。

    但是、有一个-og (针对调试进行优化)。 除了之外、文档对这种做法的确切作用有些模糊

    优化调试体验。 “‘”应为标准编辑编译调试周期的优化级别选择,提供合理的优化级别,同时保持快速编译和良好的调试体验。 ‘可调试代码,它比‘-O0’更适合,因为某些收集调试信息的编译器传递在-O0’时被禁用。

    听起来就像我在任何情况下都应该使用的一样、因此将完整的编译树切换到了这种结构、从而解决了问题。 我猜测-O0处抑制的一些调试信息是导致调试器混乱的原因吗?

    我不知道这是否表示存在任何潜在问题。 如果这是应该保持开放的,请告诉我,否则我的直接问题就会得到解决,并很乐意将其关闭。

    一如既往地感谢您的帮助!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line/3807432 #3807432"]10.4附带的 GCC 9.3.1编译器肯定不支持-Ooff。 CCS 优化属性窗口将-O0标记为"无"。 我尝试将任何编译选项保留为关闭(这些选项应与-O0相同)、但没有更改。

    啊、你完全正确。 抱歉、我是在想 TI 编译器、而不是 GCC

    [引用 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line/3807432 #3807432"]听起来像我在任何情况下都应该使用的代码、因此将完整的编译树切换到了这种模式、并解决了问题。 我猜测-O0处抑制的一些调试信息是导致调试器混淆的原因?

    是的,这种情况确实是如此。  

    [报价 userid="265677" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028754/msp430fr5964-multiple-breakpoints-being-generated-for-a-source-line/3807432 #3807432"]我不知道这是否表示存在任何潜在问题

    我也不确定。 我需要对此进行探讨。 我了解 调试与优化之间的权衡、但我不希望 看到您所看到的调试行为、尤其是在使用相同的优化级别构建同一项目时、在较旧的 CCS 版本上不会发生这种情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。

    我可以做更多的事情来帮助解决这个问题、还是应该将其关闭?

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们可以解决这个问题。 我将向自己提交一份任务、以便进一步调查"双重停止"行为。

    谢谢

    Ki