This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747A:RTCLOCK 位(RTCLOCK 特性)

Guru**** 2858350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029954/msp430f6747a-rtclock-bit-rtclock-feature

器件型号:MSP430F6747A

您好、支持成员

SLAA666A 中有以下说明。(在 P3中)

3添加了 RTCLOCK 功能
在 MSP430F67xxA 器件中、增加了一个 RTCLOCK 功能来减少复位后所需的重新配置数量。

SLAU208Q 具有以下说明。(图24-7)
(1)该位仅在 F677xA、F673xA 和 F672xA 器件中实现。 对于其他器件、该位被保留且始终读为0。

问题1.
MSP430F6747A 没有 RTCLOCK 位(RTCLOCK 功能)。
这种理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 UG 中看到、我认为您 的说法是正确的。 但我建议您自己尝试向该位写入1、因为我认为 F67xxA 可能支持此函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周奕迅

    没有 MSP430F6747A 评估板、因此我无法检查它。
    您能否咨询详细的设计人员?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是相同的、原因是 F677xA 和 F674xA 具有相同的裸片。 这意味着这两个系列上的外设具有相同的功能。