This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:ActiveEnergy 累积。

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1030407/msp430i2040-activeenergy-accumalation

器件型号:MSP430I2040

您好!

在 EMDC 项目中、有一个参数"activeEnergy"应该表示负载所消耗能量的 kWhr 读数。 此值是否会在一段时间和几周内累积? 也就是说、我不必在我的代码中单独累加该读数?

此外、如果需要 、如何将此参数重置为0?是否可以将其设为0?

谢谢、此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此函数有助于累积"activeEnergy"。 您无需在代码中累积此读数。

    我想您可以手动重置此参数。