This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:用于抗静电测量的层压芯片压敏电阻

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029543/msp430f6726a-laminated-chip-varistor-for-anti-static-measures

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我想在 GND 之间添加一个层压芯片压敏电阻、作为针对 JTAG TMS 端子静态电流的对策。 有问题吗?

此外、我是否还应该向其他 TDO、TDI、TCK、TEST 添加压敏电阻? 在这种情况下、压敏电阻的最大容量是多少?

Tahnks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您为何考虑添加压敏电阻? 因为将有电缆连接到这些引脚?

     唯一的考虑因素是压敏电阻会影响信号设置时间。 我将建议该值应靠近 RESET 引脚上的下拉电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周奕迅

    给您带来的不便、我们深表歉意、但 JTAG 终端信号未损坏。 请忽略上述问题。
    但是、在静电测试之后、26引脚 LCD 电容端子的电压从3.6V 下降到1.86V、这是电压的一半。 即使您将其复位、它也不会恢复。
    因此、LCD 变得非常暗。
    您能猜到哪个终端损坏了吗?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电压生成器件可能存在问题。  

    您能否检查偏置模式的电压输入。 您可以使用  LCDREXT 将每个电平电压输出到外部引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天

    我认为原因是 VDCC 过压。 因此、我想在 DVCC 中放置一个压敏电阻作为 EOS 对策。

    1) 1)插入压敏电阻时、我是否需要小心?

    2)另外,请告诉我是否有其他对策。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您添加一个3.3V TVS 二极管