This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:引脚分配(8x8触摸板)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029942/msp430fr2633-pin-assignments-8x8-touchpad

器件型号:MSP430FR2633

您好、Dennis Lehman

您能告诉我所连接的8x8触摸板(CapTIvate 触摸板 Altium 项目)的连接吗?
我尝试在设计中心使用自动分配。
它没有建立此连接。
看起来 CAPx.0和 CAPx.3是 RX、而 CAPx.1和 PAPx.2是 TX。
这些引脚分配是由布线注意事项导致的、还是基于某些规则的引脚分配?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您根据 GUI 中的自动引脚分配进行布局。 如果您只需要8x8触摸板、您可以自行分配它们。 唯一的区别是、您不会像自动引脚分配那样获得最短的扫描周期。 如果您想实现触控板、我建议您必须遵循自动引脚分配、因为它受软件限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    是的、奕迅正确。  CapTIvate 设计中心 GUI 将在 MCU 和传感器之间选择最佳连接。  如果您使用 GUI 的建议连接、则必须创建匹配的 PCB 布局和布线。  大多数情况下(尤其是使用触摸板时)、由于 PCB 的尺寸和其他问题、很难在 MCU 和触摸板之间路由 PCB 迹线、因此这是不可能的。 因此、您必须手动决定这些连接。

    有一个按照正确顺序挑选引脚的过程、 CapTIvate 技术指南的一节对此进行了介绍。  尽管示例显示了多元素滑块、但相同的过程适用于触摸板。

    我将以8x8触摸板为例进行总结、如下所示:

    RX 引脚分配很重要、必须按照从块 CAP0到块 CAP3的特定顺序进行。

    1、始终从 CAP0开始、并选择任何引脚为 RX0。 接下来、在 CAP1上、选择任何引脚为 RX1。  在 CAP2上、选择任何引脚为 RX2、在 CAP3上、选择任何引脚为 RX3。

    2.对于 RX4至 RX7、重复步骤(1)并将 RX4、RX5、RX6和 RX7分配给任何可用引脚、从 CAP0至 CAP3开始。

    3. TX 引脚分配没有任何特殊顺序。  您可以为 TX0至 TX7分配选择任何块上的任何引脚。  PCB 迹线布线最简单的方式。

    这是一个图示。

    您是否注意到您提供的图表遵循相同的订购方法?

    下面的示例显示了使用 CapTIvate EVM 上的48引脚连接器的8x8上的连接

    这是整个布局。