This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:顺序 AD 转换

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029826/msp430g2553-sequential-ad-conversion

器件型号:MSP430G2553

您好!

我 感兴趣的是一个小项目。 在此过程中、我希望对 AIN5和芯片温度进行连续16次采样、以进行滤波。 有可能吗? 我的意思是采样不会产生相应的通道;或者它必须在两个步骤中完成:采样16次 AIN5、采样16次温度。

另一个问题是、编译器在 ADC10AE1上给出了错误。 是不是、因为它们不是引脚、而是通过 INCH_10进行的内部连接? 那么、ADC10AE 寄存器不能用于排序通道?

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要对 ADC 结果进行数字滤波、则在16倍输出速率下使用均匀的样本可获得最佳性能。  按顺序进行快速采样不会产生问题、因为输入信号在这短时间内可能变化不大。

    ADC10AE1是一个在这个特定器件上不存在的寄存器。