This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5638:MSP430 ADC12问题

Guru**** 2530550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027011/msp430f5638-msp430-adc12-questions

器件型号:MSP430F5638

我在定制 SBC 中使用 MSP430F5638、很难找到一些常量的定义。

ADC12REF_0至_7在哪里定义? DS 或 UG 中没有任何内容、仅在 msp430f5638.h 中列为 ADC12选择参考0至7

ADC12SHT0_0至_15的问题相同

在四个内部 ADC 通道中、A8和 A9有什么作用? 仅找到 A10温度和 A11电压=(AVcc - AVss)/2的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12REF_0等在头文件中定义。 它们只是处理 ADC12SREF0-2的简写方法。 您只需写入 ADC12REF_7、而不是写入 ADC12SREF0|ADC12SREF1|ADC12SREF2。 您几乎可以在每个多位特殊功能寄存器字段中找到这种情况。

    对于 A8和 A9、方框图显示了它们连接到 VeREF+和 VeREF-。 这当然是 ADC12INCH 寄存器描述的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回答。 好的、我得到 ADC12REF_0是对更长的 常量序列的简写引用、但它是在哪里定义的? UG 或 DS 中的页码是什么、或者 msp430f5638.h 中的行号是什么? 我在头文件中找不到它。

    我在 UG 中看到了 ADC12INCH 图表、第755页、所以解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不在用户指南中。 从标题中:

    #define ADC12SREF_0            (0x0000)       /* ADC12 Select Reference 0 */
    #define ADC12SREF_1            (0x0010)       /* ADC12 Select Reference 1 */
    #define ADC12SREF_2            (0x0020)       /* ADC12 Select Reference 2 */
    #define ADC12SREF_3            (0x0030)       /* ADC12 Select Reference 3 */
    #define ADC12SREF_4            (0x0040)       /* ADC12 Select Reference 4 */
    #define ADC12SREF_5            (0x0050)       /* ADC12 Select Reference 5 */
    #define ADC12SREF_6            (0x0060)       /* ADC12 Select Reference 6 */
    #define ADC12SREF_7            (0x0070)       /* ADC12 Select Reference 7 */
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前在 msp430f5638.h 中找到 ADC12SREF_0、这会提示我原始帖子。 没有任何 ADC12SREF0或 ADC12SREF1寄存器。 如果这只是一种简略的方法来执行一组按位操作或单个位操作、这是一种糟糕的编写代码的方法。 您必须是航行者才能弄清意图。 向头文件添加注释、以便我们知道目标和顺序是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然有:

    #define ADC12SREF0             (0x0010)       /* ADC12 Select Reference Bit 0 */
    #define ADC12SREF1             (0x0020)       /* ADC12 Select Reference Bit 1 */
    #define ADC12SREF2             (0x0040)       /* ADC12 Select Reference Bit 2 */
    

    这对我来说一直是显而易见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据 UG、有8种 ADC 基准选择:slau208q

    头文件上有3个寄存器位、用于8种参考选项

    我认为 MSP430F5638头文件定义与 UG 上的寄存器说明相匹配。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Xiaodong、

    我在 UG 和头文件中看到了这些内容。 查看 ADC12SREFx 选择的8个电压基准设置、VREF 和 VeREF 在+和-基准上有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 F5638中、VeREF 是外部电压基准、VREF 是内部电压基准

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢