This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430-FR6043

Guru**** 2573715 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029616/evm430-fr6043-msp430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

 我无法刷写 EVM430-FR6043板。 它表示没有连接目标器件、但电路板连接到 PC。 我现在该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了 EVM 板上正确连接的跳线?

    您还可以尝试使用 CCS 或 IAR 下载软件而不使用 Uniflash。

    此致、

    现金 Hao