您好、请检查随附的代码。 我们已经配置了 CS、captrue 计时器和 ADC 函数、但我们发现 ADC_init 中的以下配置将影响 SMCLK 的精度。
TA1CTL = tassel_SMCLK | MC_UP | TACLR;
我们测试了 Mg_SLEEP 接口并每1秒翻转一次 P1.0引脚、但当调用 ADC_INIT 接口时、引脚电平不会根据1S 时间发生变化。但当 ADC_INIT 接口被屏蔽、1s 时间正常时。(示波器测试 P1.0)
我们当前需要在当前项目中同时使用 ADC 功能、因此请帮助确认。
请参阅项目代码的附件。 谢谢。