This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:脉冲数和 dTOF STDEV

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028792/evm430-fr6043-number-of-pulses-and-dtof-stdev

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

在尝试优化水测量参数时、我注意到 dTOF STDEV 随着脉冲数量的增加而变得越来越小。

例如、50个脉冲给出的 STDEV 低于25。

如果通过3个点的相关性计算 dTOF、我不理解为什么增加脉冲数、从而导致 dTOF STDEV 变小。

据我所知、ADC 采集的形状很清晰、相关性通常会更好。

由于稳态更稳定、脉冲数量的增加是否会提高信号的可重复性?

请解释这种行为的物理原因。

谢谢、

Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    是的、更多的脉冲将降低 STDEV。  增加脉冲确实会提高信号的可重复性、并且由于需要更少的增益、因此在接收信号上提供了更高的信噪比。  请记住、还需要进行权衡、例如更高的电流消耗和更小的管道尺寸、您可以在接收到的信号中看到更多的反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请参阅下面的 ADC 捕获。 唯一更改的参数是 从25到50的脉冲数。

    我看不到任何信号振幅的差异会导致更高的 SNR 或增益。

    dTOF STDEV 为:27.67表示25个脉冲、17.5表示50个脉冲。