This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:如何测量2000pF 电极电容?

Guru**** 2803105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028715/msp430fr2633-how-to-measure-2000pf-electrodes-capacitance

器件型号:MSP430FR2633

大家好、

 

是否可以测量2000pF 电极电容?

客户希望测量5pF 至2000pf 电极电容。

数据表显示 CELECTRODE:所有 CapTIvate 块上所有外部电极的最大电容为300pF。

如何测量2000pF 电极电容?

 

我发现大电极电容使用串联电容的以下螺纹。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917007/msp430fr2633-maximum-capacitance-on-all-external-electrodes-on-all-captivate-blocks/3390699

 

请您为我们提供解决方案吗?

 

谢谢、此致、

Kuerbis