Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
尊敬的所有人:
标题。 我该怎么做?
我使用 CCSv7、TI-RTOS_2.20.0.06和 TI v16.9.6.LTS。
我知道如果使用非 RTOS、定时器可以在#pragma vector=Timer1_A0_vector 上运行。
但我也在 TI-RTOS 上声明、编译器将显示错误(重新定义符号"_TI_int49")。
如何解决此错误?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
尊敬的所有人:
标题。 我该怎么做?
我使用 CCSv7、TI-RTOS_2.20.0.06和 TI v16.9.6.LTS。
我知道如果使用非 RTOS、定时器可以在#pragma vector=Timer1_A0_vector 上运行。
但我也在 TI-RTOS 上声明、编译器将显示错误(重新定义符号"_TI_int49")。
如何解决此错误?
谢谢。
有一个 PWM 驱动程序可供使用(来自 MSP430 T-RTOS 手册:)
TI-RTOS 包括用于以下外设的驱动程序。 这些驱动程序位于中 /products/tidrivers_<version> 封装/驱动程序目录。 TI-RTOS 示例展示了如何使用这些驱动程序。 请注意、所有这些驱动程序都构建在 MSPWare 的基础之上。TI-RTOS 安装已为多个器件系列安装的驱动程序。 以下列表指示哪些驱动程序可用于 MSP43x 目标:
•GPIO。 API 集旨在由应用程序或中间件直接用于管理 GPIO 中断、引脚和端口。
•I2C。 用于直接由应用程序或中间件使用的 API 集。
•电源。 电源管理框架。 请参阅 TI-RTOS 电源管理用户指南(SPRUI18)
是否包含驱动程序.h?
这适用于不同的 MCU、但应相似
找到 MSP430的链接:
您好、Keith、
仅具有 PWM.h 没有 PWMTimerMSP430.h
我可以包含 PWM.h 但是,当我调用 PWM_open (unsigned int index、PWM_Params * params)时,它将失败。
因为我无法设置 索引。
对于 TI 示例、 PWM_OPEN (Board_PWM0、¶ms);如何像 Board_PWM0一样设置索引?
我找不到任何 PWM_CONFIG 结构。 请帮帮我。
谢谢。
我找不到5529的一个、但下面是 MSP432P401R 示例: