This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5527:在 TIDA-00428评估板上的 MSP430上加载 USB2ANY 固件

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, USB2ANY, MSP430F5527, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028081/msp430f5527-load-usb2any-firmware-on-msp430-on-tida-00428-eval-board

器件型号:MSP430F5527
主题中讨论的其他器件:TIDA-00428USB2ANYMSP430F5529

大家好、

我购买了 TIDA-00428评估板、 并请求您的支持、因为我在 MSP430微控制器上的 USB2ANY 接口存在一些问题。

我的供应商构建了 TIDA-00428 、但他用 MSP430F5527rev H 替代了 MSP430F5529rev K。我不知道是否有与我的问题相关的链接、但当我使用 USB2ANY Explorer 上载固件(V2.8.2.0)时、我收到一条消息、指出它已成功发送、 资源管理器无法识别 TIDA00428上的固件。

有关信息、我还购买了 USB2ANY 接口适配器、它在我的计算机(Windows 10 Pro x64)上工作正常。

您是否知道此问题的位置? 是否有在 MSP430F5527中上传固件的特定过程?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    USB2ANY 软件包中包含的二进制文件专为 MSP430F5529而不是 MSP430F5527而构建。  是否可以使用 F5529组装电路板进行测试?  IC 可用性是否是使用 F5527而不是 F5529的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于 IC 可用性原因、我们使用 F5527而不是 F5529构建了两个 TIDA-00428板。 我们认为这两个 IC 是兼容的(引脚和集成功能)、我们没有可以很快评估的空载板。 是否有办法升级 USB2ANY 软件中的二进制文件以便与 MSP430F5527兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    2个 IC 之间的引脚分配相同、但 MSP430F5527上的存储器(闪存和 RAM)更低。  不能访问 USB2ANY 封装中的源代码、如果内存和 RAM 较低、则需要将代码移植到 F5527器件。   

    您能否使用现有的 USB2ANY 并将其连接到 TIDA-00428以绕过板载电路?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    感谢您提供此信息。 这证实了我应该更换 MSP。

    现在我没有尝试、但可以将 USB2ANY 封 装与 TIDA-00428配合使用。  我似乎无法访问评估板上的两个 LMH、而只能访问原理图中的一个 LMH。 与我的供应商并行、我们将尝试将 MSP430F5527替换为5529、我们可以在其他评估板上找到它、因为此 IC 的正常交货周期现在超过6个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Gregory。  建议将代码替换为5529。