This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MCU 中的闪存数据被擦除

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029134/msp430f5659-flash-memory-data-in-the-mcu-is-erased

器件型号:MSP430F5659

安装在收发器中的 MCU (MSP430F5659)内的闪存数据已被擦除。
我们正在调查事件的原因、而不是从外部有意控制事件。 如果发生以下情况、让我检查是否有可能擦除像这个一样的存储器数据。
(1)当峰值噪声或类似噪声叠加在电源电压(AVCC 或 DVCC)上时
(2)当电源电压(AVCC 或 DVCC)上施加的电平超过绝对额定值(-0.3V 或更低或+4.1V 或更高)时
(例如、即使它略高于绝对额定值、例如-0.4V 或+4.2V)

此外、请告诉我们其他可能的因素。