This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:MSP430FR2100是否是一次性可编程的微处理器?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029208/msp430fr2100-is-the-msp430fr2100-a-one-time-programable-microcontroller

器件型号:MSP430FR2100

大家好、支持团队

MSP430FR2100是"一次性可编程"微控制器吗?


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MSP430FR2100是基于 FRAM 的 MCU。 可以读取 FR2100中的 FRAM 并对其进行10^15个周期的编程。 因此、MSP430FR2100不是"OTP" MCU。

    谢谢!