This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USSXT_BOUT 和 HFXIN 内部连接

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1025310/msp430fr5043-ussxt_bout-and-hfxin-internal-connection

器件型号:MSP430FR5043

您好!

 

我对 MSP430FR5043有疑问。

HFXIN 和 USSXT_BOUT 被分配给同一个 PJ.6、而数据表显示 HFXT 被连接到数据表 P144上的 USSXT_BOUT。

此 USSXT_BOUT 是否可以用作 HFXT 输入而无需任何硬件连接(仅内部连接)?

 

此致

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、   

    HFXIN 和 USSXT_BOUT 之间没有内部连接。 它们只是在同一个引脚上进行多路复用。 我假设这里的客户正在尝试摆脱外部 xtal。 他们需要 HFXT 有什么特殊原因吗?  查看我们的示例设计、我们可以利用 DCO、即使 EVM 已组装 HFXT。 因此、仅对于 USS 部分、您不需要 HFXT、而只需要用于 USS 模块的 HFXT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表 P142上的图9-28、HFXT XIN 路径看起来始终开启。
    因此、当该引脚配置为 USSXT_BOUT 时、我认为 USSXT_BOUT 在内部连接到 XFXT XIN。
    是真的吗?

    我知道我们的 USS 演示软件使用 DCO 而不使用 HFXT。
    但是、如果 UART 等其他资源(仅示例)需要更高的精度、则可能需要 HFXT。
    在这种情况下、如果 HXFT 和 USSXT_BOUT 在内部连接、则可能会减少 HFXT 谐振器。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我将进一步研究这一点。  这不是我之前看到过的一个用例。  由于 USSXT 位于其自己的模块中且具有自己的接地端、我很好奇是否会出现接地问题。  我将告诉您我发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    你有更新吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    遗憾的是、这将不起作用、因为该引脚只能设置为输出或输入、但不能同时设置为两者。  这些功能不会在内部复用以实现这种类型的操作。