This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 701610 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, EVM430-FR6043, TIDA-01486
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047TIDA-01486

您好!

我正在努力在零流量测量时获得良好的 ADC 捕获。 我们的应用是在金属管上进行非侵入式和非侵入式水流测量。 最初、我们尝试使用 EVM430-FR6047、但未成功获得良好的 ADC 捕获。 在此论坛 中、https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818315/evm430-fr6047-ultrasonic-design-center-calibrating-clamped-on-transducers-to-work-with-metal-pipe 您的一位同事建议使用 EVM430-FR6043、因为接收信号具有放大功能、但我们仍然无法获取 ADC 捕获。

我们已经修改了 EVM 的硬件来进行流量测量、1MHz 压电传感器与连接在一根管道上的3D 打印耦合器粘在一起。 我们将压电式安装在彼此相邻的位置、声波以 V 形传输到金属管中。 管道充满水、没有任何气泡。

正如我看到的、TX 脉冲在示波器上训练、但由于信号非常低、无法看到接收信号。 根据您的同事、EVM430-FR6043具有放大功能、您能告诉我们是否有任何方法可以通过 GUI 增大接收信号吗?  

您是否在金属管上进行了流量测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bilal Ahmed Siddiqui、

    TI 尚未对金属管上的夹钳式流量测量进行广泛调查。 如链接的帖子中所述、您将需要一些外部放大。  

    需要考虑以下几点:

    1. FR6043 EVM 的外部 RX 放大器的带宽为584kHz。 这可能会对您造成伤害、因为您使用的是1MHz 传感器。  
    2. TI 提供 https://www.ti.com/tool/TIDA-01486 、仅将 TX 和 RX 信号升压作为参考设计。 这可能适用于您的设计。

    您能否共享 TX 和 RX 的示波器捕获? 您能否分享3D 打印管道固定装置的图片?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的支持。

    请告诉我、我们是否可以通过某种方式购买 TIDA-01486的评估板进行测试和性能评估?

    在下面、您可以看到 ADC 捕获、参数、示波器波形和我们的3D 固定装置:

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享您设置的详细照片。  

    [报价 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4207850 #4207850"]您能告诉我吗?我们是否可以通过某种方式购买 TIDA-01486的评估板进行测试和性能评估?

    此板仅供参考。 无法购买。

    您能否使用示波器来捕获更多 RX 信号? 目前、您的捕获仅显示 TX 信号(绿色)。 所示的 RX 信号(粉色)纯粹是串扰信号。 真正的 RX 信号将在经过介质后的稍后时间出现。 RX 信号示例(红色框):

    一旦您能够看到 RX 信号、我建议您对其中一个传感器的物理位置进行小幅调整、以查看您是否可以提高 RX 信号强度。  

    您有几个问题:

    • 您如何为换能器选择"V"形配置?
    • 换能器表面和管道之间有什么材料? 空气(或3D 打印中的空气)将产生显著的衰减影响  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    再次感谢您的反馈。

    我已经调整了示波器,在图像中没有看到任何 RX 信号,如粉色的 RX 信号,您可以在下面的图像中看到:

        

    为了确保换能器和 EVM 正常工作、我取出了一碗充满水的碗、并将两个压电体放在碗中彼此的前面。 RX 信号、这符合预期。 下图:

    金属管似乎具有很多衰减、因此不会出现 RX 信号。

    关于您的问题:

    Q1:两个换能器串联连接在金属45°3D 打印装置上。 压电1发送脉冲后、它将渗透到管道中、按管道壁、并在 V 形配置中反射回压电2。 当然、由于折射会产生一些损耗、但至少压电2会在反射后产生一些波形。

    Q2:使用胶(2组环氧树脂金属胶)连接到金属3D 固定装置的换能器。 3D 固定装置和管道表面之间没有任何东西、只有空气存在。 我们尝试在固定装置和管道之间放置正常的凝胶、但仍然没有获得 TX 信号。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题、

    Q1:参考设计 TIDA-01486、能够连接2对 PZT。 我们只想连接一对 PZT、 我们应该修改参考设计还是可以使用相同的设计?

    Q2:将 TIDA-01486与 EVM430-FR6047/43配合使用时、我们是否需要修改 GUI 软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享示波器捕获。  

    是的、通过3D 固定装置和管道似乎有太多衰减。  

    您是否尝试对传感器的物理位置进行了小幅调整? 接口边界处可能存在折射、这可能会将换能器的理想位置偏离理论最佳位置。

    您还可以尝试将换能器安装在髋部的另一侧、以查看是否可以获得更清晰的信号。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试更换换能器、我还尝试将换能器放在管道的另一侧、但仍然有相同的问题。 无论哪种方式、我都看不到 RX 信号。 您可以向我推荐任何解决方案吗? 设计与 TIDA-01486参考设计相同的放大板以获取 RX 信号是否有帮助?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4209757 #4209757"]无论哪种方式我都看不到 RX 信号。

    您是否在示波器或 GUI 上观察 RX 信号?

    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4209757 #4209757"]设计放大板是否与 TIDA-01486的参考设计相同以获取 RX 信号

    是的、根据您无法看到任何 RX 信号这一事实、我建议进行一些放大。 众所周知、金属管用于信号衰减。

    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4209718 #4209718"]Q1:参考设计 TIDA-01486、能够连接2对 PZT。 我们只想连接一对 PZT、 我们应该修改参考设计、还是可以使用相同的设计?

    您可以将其修改为使用2个通道而不是4个通道。

    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4209718 #4209718"]Q2:使用 TIDA-01486与 EVM430-FR6047/43、我们是否需要修改 GUI 软件?  [/报价]

    我认为没有 必要进行任何软件修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在示波器和 GUI 上观察 RX 信号。 在这两种情况下、我们都无法获取 RX 信号。 您能否建议我如何在金属管上获得 RX 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们要使用 TIDA-01486参考设计来设计放大板、我希望对1对换能器进行哪些修改? 根据我的理解、我们不应该使用多路复用器(TS5A3357DCUR)、对吧?

    您还能否简单解释一下、我如何将 CHxOut 和 CHxIn 与 J8上的 EVM 6047相连、正如我在 J8上看到的、只有2个引脚是 CHxOut 引脚、其余引脚接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4210729 #4210729">我们在示波器和 GUI 上观察 RX 信号。 在这两种情况下、我们都无法获取 RX 信号。 您能否建议我如何在金属管上获得 RX 信号?[/QUERPE]

    金属管对于信号衰减是不良的。 机械设计很重要、但遗憾的是、这不是 TI 的专业知识。 唯一的另一种选择是增加 TX 信号强度和 RX 信号增益。  

    让我在内部工作、以确定将此参考设计与 EVM430FR6047连接的最佳方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速更新:我仍在努力找出连接 EVM 和放大器电路的最佳方法。

    问题:您是否可以访问 EVM430-FR6043?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以访问 EVM430-FR6043、我们已经了解了如何将 EVM 连接到放大电路。 我只是想一下、如果放大电路不足以获得 RX 信号、替代解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4214989 #4214989"]是的,我可以访问 EVM430-FR6043,我们已经了解了如何将 EVM 与放大电路连接[/quot]

    还不错,很棒!

    [引用 userid="532874" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133656/evm430-fr6043-evm430-fr6043/4214989 #4214989"]如果放大电路不足以获得 RX 信号、我想一下替代解决方案是什么。

    明白。 如果您无法使用外部放大器获得足够的信号、则可能需要调整机械设计。 您可以尝试不同频率、不同连接方法或不同传感器放置的不同传感器。 但 TI 在该领域没有专业知识。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题:根据数据表、MSP430-FR6043在 CHX_IN 引脚上的最大电压为1.65V。 如何才能在电压方面放大信号? 我们的应用是放大高达18V 的电压、该电压可能会损坏 MSP430-FR6043。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此链接 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111257/msp430fr6047-external-amplifier-to-increase-the-drive-voltage-and-amplify-received-signal/4119095?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EVM430-FR6047%2525252520metal%2525252520pipe#4119095 中、您将解释 TIDA-01486具有一个用于保护 MSP430输入的模拟开关/多路复用器。 由于我们仅使用1对换能器、您的一位同事建议您在本链接 e2e.ti.com/.../3383916中使用1对换能器时不要使用模拟开关/多路复用器

    请解释一下模拟开关如何保护 MSP430输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USS CHxIN 上的绝对最大电压为1.65V。 但是、RX 放大器输出端的保护电路将仅根据二极管选择将电压钳制在0和~3.5V 之间。 例如、如果驱动换能器、RX 也会直接驱动(参见下图)。 这可能会在 RX 放大器的输出端产生大信号。 开关可防止器件看到这种情况。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次简单地解释一下、RX 端上的这三个二极管如何保护 MSP430芯片、在这种情况下肖特基二极管的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经弄清楚了这三个二极管如何保护 MSP430以及肖特基二极管的作用。

    我还有其他问题、因为我们仅使用2个压电传感器和4个通道组成的参考设计。 您能否为我们提供双通道软件、可能是头文件、等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认配置(当前软件支持该配置)可与2个通道配合使用。 我不知道需要不同软件的任何内容。