主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、 TIDA-01486
您好!
我正在努力在零流量测量时获得良好的 ADC 捕获。 我们的应用是在金属管上进行非侵入式和非侵入式水流测量。 最初、我们尝试使用 EVM430-FR6047、但未成功获得良好的 ADC 捕获。 在此论坛 中、https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818315/evm430-fr6047-ultrasonic-design-center-calibrating-clamped-on-transducers-to-work-with-metal-pipe 您的一位同事建议使用 EVM430-FR6043、因为接收信号具有放大功能、但我们仍然无法获取 ADC 捕获。
我们已经修改了 EVM 的硬件来进行流量测量、1MHz 压电传感器与连接在一根管道上的3D 打印耦合器粘在一起。 我们将压电式安装在彼此相邻的位置、声波以 V 形传输到金属管中。 管道充满水、没有任何气泡。
正如我看到的、TX 脉冲在示波器上训练、但由于信号非常低、无法看到接收信号。 根据您的同事、EVM430-FR6043具有放大功能、您能告诉我们是否有任何方法可以通过 GUI 增大接收信号吗?
您是否在金属管上进行了流量测量?