This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:启用 EVM 的5V 驱动时出现问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040733/evm430-fr6043-problems-with-enabling-5v-drive-of-evm

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TPS61240

大家好、

我正在使用 EVM43-FR6043并尝试使用内含的转换为5V 驱动器的 DC/DC。 我按照硬件指南中的说明将 JP1和 JP2设置为5V、但它不起作用。  

对于3.3V 驱动器、一切都正常。 当我用 mm 进行探头时、我可以看到 Tx5VEn (R73)被拉低、因此 MCU 无法正确 启用 TPS61240。

这似乎是一个软件问题、因为我开箱尝试了第二个 EVM、但也发生了同样的情况。 所有器件都在3.3V 下工作、5V 模式失败、Tx5VEn 保持低电平。

我没有软件专业知识、但假设这是问题所在。 我看到 USS_Lib_HAL.h (第151行)中引用了该引脚、然后在.c 文件中使用:

#if defined (_AFE_EXT_5v0__)
//初始化 TxPwr GPIO (清除 GPIO 并配置为输出)
USSSWLIB_HAL_AFE_TX5VEN_PORT &=~(USSSWLIB_HAL_AFE_TX5VEN_PIN);
USSSWLIB_HAL_AFE_TX5VEN_PORT_DIR |=(USSSWLIB_HAL_AFE_TX5VEN_PIN);
#endif

P1.1是否已初始化并正确使用?  

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请允许我与我们的 USS 专家之一联系、以获得有关此方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我看到我们的 USS 工程师没有回答您的问题。  您是否仍然需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    没有在软件中执行该操作、但我只能将升压的使能引脚上拉至3.3V、并使5V 模式工作。  

    问题已解决。

    谢谢!

    John