This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:采用 DSBGA 的参考设计

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039780/msp430fr2433-reference-design-with-dsbga

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

如果您可以与我分享任何参考设计或 DSBGA 指南以帮助我的客户、以及如何处理该设计、我需要快速支持。

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我相信我们没有 MSP430FR2433 DSBGA 的任何参考设计。  客户具体需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    它可以是任何具有 DSBGA 引脚的其他器件。

    我的客户希望了解我们是如何完成设计的、我们用于分层的技术、以便提供指导。

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    有几 个文档 甚至 E2E 帖子 讨论了 DSBGA 布局。

    我在公共领域没有什么东西、但我确实有一个小设计、我们几年前使用的是 FR2633 DSBGA。  这可能是客户想要的。  它是 PCB 的 Altium 设计文件。

    以下 可直接与客户分享的 TI 收件箱链接。  注-链接7天内正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。