This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430恢复失败

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039564/msp430fr6989-msp430-recovery-failed

器件型号:MSP430FR6989

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

大家好、我在调试 MSP430FR6989开发套件时遇到了问题、
当我尝试调试时、会弹出一个错误、指出器件需要恢复。
单击"Recover (恢复)"后、它将加载几秒钟、然后表示恢复失败。

e2e.ti.com/.../msp-exp430fr2311-msp430-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed
我在这个论坛页面上几乎遇到了相同的问题、
我查看过此论坛页面、但尚未找到解决方案。

请帮帮我。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    让我们尝试一些操作来使其重新启动并运行。  

    1. 此器件是新器件还是以前运行过程序?
    2. 他们是否尝试使用 CCS Cloud 工具进行更新?
    3. 他们使用的 CCS 是什么版本(如果不是 CCS、他们使用的是什么版本)?
    4. 设备是否显示在设备管理器中(或其等效的操作系统)?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复。

    这是我第一次在系统上运行程序。

    我尝试使用 CCS 云系统运行更新、但它输出相同的错误。

    我已尝试使用版本 v20.2.5和 v4.4.8进行更新。

    我在设备管理器文件夹下看不到设备被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi Liu、

    您是否尝试过使用干净的石板? 删除驱动程序并重新安装它们、较新版本的 CCS 应该具有驱动程序、或者如果您只想自行安装驱动 程序、可以在此处找到 MSPDS。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试删除并重新安装 CCS 及其驱动程序、但遗憾的是、它没有帮助。
    设备管理器中也没有显示设备。
    由于首次启动时屏幕不再显示文本或其秒表和温度功能、硬件是否可能出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入电路板时、绿色 LED 是否亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、绿色 LED 亮起、但屏幕不会显示任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 eZ-FET 上的固件可能已损坏、冷启动应该可以解决此问题。 我正在研究一种冷启动板载 eZ-FET 的方法、并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

    非常感谢您的支持。

    对于板载 eZ-FET 的冷启动方式是否有任何后续进展?

    此致

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在平均时间内尝试更多的故障排除选项。

    • 尝试使用 CCS Cloud 并在 另一台计算机上运行此处所示的闪烁示例。
    • 此问题是否在其他设备上发生?
    • 跳线块上的所有点均已连接、GND、5V、3V3、SBWTDIO、 和 SBWTCK。 (应如下图所示)