This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626器件编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039745/msp430fg6626-msp430fg6626-device-programming

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

您好!

我使用 的是 MSP430FG6626 MCU。

随附了我从参考文档 SLAU278AH 中捕获的原理图。

为了详细了解原理图、我使用了文档 SLAU278AH 的第169页。

我为电路板加电、并将 USB 端口连接到系统/笔记本电脑。

已尝试使用 UniFlash 工具进行连接。 我假设  MSP430FG6626附带引导加载 程序、通过 e2e.ti.com/.../MCU_5F00_SCH.pdfdirectly 连接 USB 工具、我们可以对 IC 进行编程。

当我使用 UniFlash 工具进行连接时、无法识别目标。

我得到的错误是" 致命错误:无法找到器件" MSP-FET 和 MSP430中的错误"

您能否确认我是否需要购买"MSP-FET" MCU 编程器和调试器?

无需 MSP-FET 编程器、是否可以直接对 MSP430FG6626进行编程? 请澄清

谢谢、

Phani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、您好!

    您无需 MSP-FET 即可在此器件上使用 BSL。 对于此器件、它可以使用 USB BSL、这样您就可以像以前那样直接连接到 PC。 您是否在运行 UniFlash 之前调用了 BSL?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我在运行 UniFlash 应用程序之前调用了 USB BSL。

    IM 收到错误"初始化仿真器时出错。 找不到 USB FET "

    您能不能浏览消息并提供帮助

    谢谢、

    Phani.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我在运行 UniFlash 应用程序之前调用了 USB BSL。

    IM 收到错误"初始化仿真器时出错。 找不到 USB FET "

    您能不能浏览消息并提供帮助

    谢谢、

    Phani.Me2e.ti.com/.../UniFlash-Error.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我在运行 UniFlash 应用程序之前调用了 USB BSL。

    IM 收到错误"初始化仿真器时出错。 找不到 USB FET "

    请查看此消息和帮助吗?e2e.ti.com/.../4073.UniFlash-Error.pdf

    谢谢、

    Phani.M

    在线查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、您好!

    似乎您可能需要 MSP-FET、在 MCU 侧、您可以 通过 USB 对 BSL 进行编程、但使用 UniFlash 看起来需要 MSP-FET。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我获取一个 MSP-FET 并进行验证。

    谢谢、

    Phani.M