主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969、 TIDM-1WIREEEPROM
您好!
我在 TIDM-1WIREEEPROM 软件方面遇到与前一张海报类似的问题。 我使用 MSP-EXP430FR5969和 Maxim DS9490R USB 适配器作为主适配器。 我还在使用 saleae 逻辑分析仪来查看 P1.2上的 OW_DATA。 该板配置为自供电、 我已尝试在 OW_DATA 线上使用270至2200欧姆的各种上拉电阻器值、但这似乎不是问题。 在 Saleae 逻辑分析仪上、我可以看到它没有正确响应搜索命令。 我注意 到 DS9490R 上唯一不同的是"存在"脉冲和"搜索"命令之间的长延迟约为7-14ms。 在开发注释示例中、这似乎仅为100us。
我能够让它作为主器件与另一个器件一起工作、但我必须更改 SendBit()函数中的其中一个超时。 在该器件 上、"存在"脉冲和"搜索"命令之间的延迟约为1ms。 但是、由于这个超时变化、 当使用 maxim USB DS9490R 作为主器件时、它仍然不起作用。
我的主要问题是、是否有人将此软件与应用手册中描述的开发板设置之外的任何其他单线主器件一起使用? 由于 需要对软件进行更改才能使其与另一台设备配合使用、因此似乎需要进行更多更改才能使其与 Maxim DS9490R USB 适配器配合使用。
我们非常感谢您的任何帮助/建议!
谢谢、
标记