This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4616:LCD 驱动器引脚的 GPIO 配置、可实现最低功耗

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040704/msp430f4616-gpio-configuration-of-lcd-driver-pins-for-lowest-power

器件型号:MSP430F4616

对于 LCD 模块使用的引脚、是否有一个针对 PxOUT、PxDIR 和 PxSEL 的建议设置来实现最低功耗?

非常感谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    为了降低功耗、我会将所有 GPIO 引脚配置为输出低电平(PxOUT = 0x00、PxDIR = 0xFF)。 有关 LCD 的特定提示、我建议查看此应用报告 、了解如何使用 MSP430 LCD 进行设计 https://www.ti.com/lit/slaa654

    还有一个名为 ULP Advisor 的内置 CCS 工具、它是一个静态分析工具、可通过一组低功耗编码规则 software-dl.ti.com/.../ccs_ulp_advisor.html 扫描您的代码。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

    非常感谢您的快速响应。  

    我看到 LCD 段被 LCD 模块寄存器中的设置分配给 LCD 操作。  您是否知道相应 PxSEL 寄存器的状态是否对功耗有任何影响?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    PxSEL 也会影响功耗。 查看用户指南 https://www.ti.com/lit/slau056l 中的第11.2.7节"配置未使用的端口引脚"、 为了降低功耗、未使用的引脚应配置为 I/O 功能(将 PxSEL 配置为0x00)、输出方向(配置 PxDIR)和保持未连接(由于引脚未连接、PxOUT 无关)。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

    对于同样是 LCD 段或 COM 引脚的 GPIO 端口/引脚、该端口/引脚的 PxSEL 位是否对功耗有任何影响?

    再次感谢!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    对于也是 LCD 段或 COM 引脚的 GPIO 引脚、PxSEL 的功耗值应可忽略不计。 降低 GPIO 引脚的功耗主要是确保未使用的引脚不悬空。

    谢谢、

    王国新