This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 连接问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040028/msp-fet-msp-fet-connection-problem

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F2617UNIFLASH

您好!

当我尝试连接 MSP-FET 对 MSP430F2617芯片进行编程时、Uniflash 会在自动和手动设置中显示消息"No debug probes/devices detected (未检测到调试探针/器件)"。

我尝试使用不同的电缆、但连接仍然无法正常工作。

驱动程序已更新、我还可以在器件管理器中看到"SP Application UART1 "和"MSP 调试接口"器件。

有什么建议可以解决我的问题?

谢谢你。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您是否能够使用 Code Composer Studio、IAR...等其他软件工具连接到调试器?

    您是否使用最新版本的 Uniflash?

    您能否提供错误消息的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    感谢你的答复。 是的、我可以将调试器连接到 CCS、它可以正常工作。

    我正在使用的 Uniflash 版本更新为6.4。

    下面是每次尝试使用 Uniflash 进行编程时显示的屏幕截图。

    即使我尝试手动添加.ccxml 文件、我也无法在第二步中刷写映像、这里是我看到的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="367229" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040028/msp-fet-msp-fet-connection-problem/3846319 #3846319"]是的,我可以将调试器连接到 CCS,它可以正常工作。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    以及主机操作系统的版本(请指定您是否还使用32位或64位版本)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用的 CCS 版本是8.1.0.00011。

    OS 为 win10 32位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="367229" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040028/msp-fet-msp-fet-connection-problem/3847702 #3847702"]操作系统为 win10 32位。

    这就是问题所在。

    Win32上支持 CCS 8.1。

    UniFlash 6.4不是。 它仅支持64位 Windows。

    UniFlash 4.6是支持32位 Windows 的最新版本:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/840332/uniflash-uniflash-spawn-unknown-error/3111467#3111467

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/release_archive.html#uniflash-v4-releases

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我安装了旧版本4.6、现在 Uniflash 正确识别了 FET。