This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:DCO 常数验证失败

Guru**** 2516650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040530/msp430f2418-dco-constants-verification-failed

器件型号:MSP430F2418

尊敬的团队:

我的客户在使用 Lite FET-Pro430 Elprotronic 工具批量加载程序时遇到"DCO 常数验证失败"。 他想知道:

1、 0x1000~0x10FF 信息区域是否不是用户信息区域? 为什么芯片制造商在此处存储校准 DOC 数据?

2、 他也有擦除和使用所有信息领域的经验。 为什么以前没有发生这种错误?

3 、这一问题是在一批芯片中发生的。 如果他从某个芯片获取校准数据并将其逐件烧录、则工作量将非常大。 还有其他解决方案吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Green、

    在此器件上、信息存储器段 A 包含 DCO 校准、默认情况下受擦除保护。    有关详细信息、请参阅用户指南第7.2.1和6.9.3节。  我在此处复制是为了方便起见。

    因此、我怀疑 LOCKA 被清除、这将允许这个段被擦除。  仔细检查此功能是否设置正确。

    下面是一个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3)将时钟校准常量从一个器件移植到另一个器件时工作不良(是的、我已经尝试过)。 如果您的电路板具有32kHz 晶振、示例程序 msp4320x261x_DCO_flashcal.c 将重新生成它们(无需进一步干预)。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANFGuIx84T6WIsTWkwQDxA__IOGqZri__LATEST