This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:开发板

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994, MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040539/msp430fr59941-development-board

器件型号:MSP430FR59941
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP-EXP430FR5994

各位专家:

你好。 我想确认开发板 MSP-EXP430FR5994 (适用于 MSP430FR5994)是否也与 MSP430FR59941兼容。

将 MSP430FR59941与 MSP430FR5994一起放在电路板上是否可以?

我可以看到、这两个引脚都是直接替换的、但它们在引导加载程序的连接方式上有所不同。 是否需要考虑任何调整?

谢谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    是的、唯一的区别是 BSL、因此您可以将 FR59941用作直接替换器件。  无需执行其他操作。