This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:TI TXT 中不包含复位矢量。

Guru**** 2519140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040684/msp430fr2110-ti-txt-does-not-contain-the-reset-vector-in-it

器件型号:MSP430FR2110

我使用的是 Code Composer Studio 10.1.00010。

当我使用 MSP430十六进制实用程序时、我将其设置为为提供 TI TXT 文件。 文件包含除复位矢量值之外的所有我需要的内容。

我在许多 TI TXT 示例文件中看到过、它位于文件底部。  

是否有一个选项可以获取十六进制实用程序以将复位矢量添加到 TI TXT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Quinn McHie、

    擦除矢量值没有固有选项。 我们有与十六进制实用程序相关的文档、可在此处 找到十六进制实用程序。 您可能需要 编辑选项以添加包含复位矢量的段。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您谈到的这些选项是什么? 我浏览了文档、在其中找不到任何显示可能与添加复位矢量相关的选项的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、对于任何混乱、我是要确保包含复位矢量值的部分在那里。 它们不是仅针对该值的特定选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我正在正确读取该值、看起来我的芯片的.cmd 文件中包含了复位矢量部分。 但不会显示在 TI TXT 文件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cmd 文件告诉链接器将段放置在何处。 您经常说复位矢量不会出现在 TI-TXT 文件中。 也许您应该在这里发布、以便其他人可以查看它并验证矢量是否缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这是文件的末尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的向量都是从0xffe8开始的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以... 好的、我想我必须弄清楚为什么当我将它加载到它的工作不正常时。

    感谢您显示我实际上是盲人