This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:LCD 控制

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040534/msp430f6779a-lcd-control

器件型号:MSP430F6779A

我有一个1/4偏置 LCD、8 COM 和28段 LCD、工作电压为3.3V。 使用了内部电压方法。 10uf 电容器连接到 LCDCAP。

请求支持如何将其整合到软件中、因为 MSP430G6779A 控制器中只有1/3的偏置选项。 我无法更换液晶屏。  

请紧急提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    我认为这是不可能的、并且需要额外的硬件。 让我与专家核实一下、然后再与您联系。

    谢谢、

    王国新