This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6435:较大的 RTCB 错误问题

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040061/msp430f6435-large-rtcb-error-issue

器件型号:MSP430F6435

注意:XT1采用5ppm 32.768K 晶振、VBAT 引脚连接到3V 可充电纽扣电池。

问题:

消除了干扰和接线问题、尝试了各种匹配电容器、误差仍然很大。 有些是大约1秒的1小时错误、有些是1秒的2小时错误。

客户已尝试以下方法:

如果 MCU 不进入睡眠 LPM3状态并保持活动状态、精度会更高。

将 BAKCTL 中的 BAKDIS 设置为1以获得更好的精度。 但是、断电后无法使用备用电池。

客户想知道是否有更好的方法来实现它。

谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我找到了这份关于使用 MSP430 RTC_B 模块和电池备份的应用报告[链接]。 第2.2节"RTC_B 振荡器故障"提到、如果为 RTC 供电的 XT1上出现故障(故障可能意味着晶体在错误的频率停止或振荡)、则 RTC 日历时间可能不正确。 第3.5节"振荡器故障处理"详细介绍了如何捕获和处理这些 RTC 振荡器故障。 客户是否可以尝试实施所描述的解决方案以查看错误是否减少?

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

    感谢您的回复!

    客户还想知道 LPM3模式是否会导致故障。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    通过查看用户指南 https://www.ti.com/lit/slau208中的实时时钟 B 模块 、它看起来不像 LPM3那样会导致 RTC_B 模块中的一个故障。

    谢谢、

    王国新