This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:是否在 CCSv10中安装 TI-RTOS?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040206/msp430fr5969-install-ti-rtos-in-ccsv10

器件型号:MSP430FR5969

你(们)好。

我 一直在尝试弄清楚如何在我的 CCS v10安装中安装 TI-RTOS (2.20)。

我找到的所有文档都说这应该很简单-打开 Resource Explorer 并选择 TI-RTOS。 但不能、我只获得以下两个选项:

然后、我获取了 TI-RTOS 安装程序、希望它可以自动添加到我的 CCS 安装中、或者我可以在里面找到有关如何操作的内容、但没有

(https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/2_20_00_06/exports/tirtos_msp43x_setupwin32_2_20_00_06.exe?tracked=1)

那么、我的问题是:是否可以将 TI-RTOS (用于我的 MS430FR5969)集成到 CCS v10中? (如果"是"、如何操作? :)

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    如果您已安装它、请查看是否可以找到它并将其添加到路径(包含选项)、这将有助于 CCS 找到它。 如果我能做到这一点、我会进一步探讨。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回答。 我不确定您对"路径"和"包含选项"的定义 是否与所需的相同、但这让我四处看看、 我发现"产品发现路径"(首选项> Code Composer Studio >产品) 不包括我安装 TI-RTOS 的路径(因为我在非默认位置安装 CCS、而在其默认位置安装 TI-RTOS)。

    现在、我很高兴能够生成 TI-RTOS 示例

    谢谢、
    Martin