This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775:我能否使用 IAR 嵌入式工作平台 IDE 来获取寄存器的值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040038/msp430f6775-can-i-use-the-iar-embedded-workbench-ide-to-get-the-value-of-the-register

器件型号:MSP430F6775
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-ISO

你(们)好

我想使用 JTAG 读取基于 SLAA577G - MSP430F677x (A)的 MCU 中寄存器的值。

 

我认为我需要使用隔离插件板、但如何进行连接?

 

  1. 将隔离插件板的 J101引脚连接到 MSP-FET。
  2. SLAA577G 上的隔离插件板 J2 ODD 引脚- MSP430F677x (A)连接到 JTAG 端口。

 

如果我执行了1。 2上面、我可以使用 IAR Embedded Workbench IDE 来获取寄存器的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsurumoto、

    如果这是新设计、我建议客户使用电能测量设计中心(EMDC)和相关软件库。 与 SLAA577相关的代码应用作现有设计的参考。

    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040038/msp430f6775-can-i-use-the-iar-embedded-workbench-ide-to-get-the-value-of-the-register "]我想使用 JTAG 读取 SLAA577G -基于 MSP430F677x (A)的 MCU 中寄存器的值。

    这有可能。

    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040038/msp430f6775-can-i-use-the-iar-embedded-workbench-ide-to-get-the-value-of-the-register "]我认为我需要使用隔离插件板,但如何进行连接?[/quot]

    您是指 MSP-ISO 电路板吗? 如果是、如果您使用2线 SBW、则可能会出现这种情况。 当在高电压被连接至电路板时调试 MSP430时、通常需要隔离。 但是、如果您确定中性点连接到电路板接地而不是线路、则调试可能不需要隔离。 不过,必须谨慎行事。

    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040038/msp430f6775-can-i-use-the-iar-embedded-workbench-ide-to-get-the-value-of-the-register ]\n 如果我执行了1。 2上面、我可以使用 IAR Embedded Workbench IDE 来获取寄存器的值吗?[/quot]

    是的。 考虑使用 CCS、因为 EMDC 同时支持 CCS 和 IAR。