This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 错误声明

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039729/msp430fr6047-error-declaration-of-uss

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

今天 USS 中出现了一个新错误。(脉冲生成参数无效)

是否有一个信息文件列出了错误并告知错误的含义以及出现错误时该怎么办? 这将非常有用、我没有找到这样的文件。

如果您没有此类文件、请向我解释此错误。 谢谢你

此致、

Kathrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrin、

    您可以在超声波设计中心库 https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER 中找到该文件。 如果您导航到用户指南的错误处理部分(路径将类似于 文件:////C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/ch_errors.html)、您可以看到"pulse generation parameters are invalid (脉冲生成参数无效)"包含错误代码14。

    如果您导航到 API 指南中的文件 ussSwLib.h (路径看起来类似于 文件:////C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/API_Guide/html/uss_sw_lib_8h.html)并搜索"Value 14"、它将为您提供有关导致此错误的原因的更具体的说明。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

    谢谢你。 我找到了列表。 现在、我对描述有一个新问题。
    "对于超过255的莫内音[(hspll_freq/f1)*(Duty_cycle)]和[(hspl_freq/f1)*(1-Duty_cycle)]

    在本例中、占空比是多少? 它指的是哪个周期?

    Kathrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrin、

    占空比是指 F1信号的占空比。 在 ussSWLibCommonSAPH.c (路径看起来像 C:\ti\MSP\USS_02_40_00\USS\lib\USS\SOURCE \common)中、它似乎被表示为变量"F1DutyCycle (F1CommonCycle)"。 如果您转至 USS_userConfig.c、则可以看到该值设置为 USS_PULSE_DUTYPERCENT_F1、该值在 USS_userConfig.h 中定义(用户配置文件的路径如下:C:\ti\MSP\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_examples\USS_Config)。

    谢谢、

    王国新