This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5503:MSP430 USBHUB 复位失败

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5503, MSP430F5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038890/msp430f5503-msp430-usbhub-reset-failed

器件型号:MSP430F5503
主题中讨论的其他器件:MSP430F5521

   

出现此错误时、我已与其他 PC 进行检查并多次拔下插头、最初 每天发生1次、这与频率增加后的情况类似、现在它始终出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makkapati、

    您是否尝试过链接原始线程[MSP430F5503:随机 USB 断开连接]中列出的建议、在这些建议中、他们看到相同的代码43错误、并通过拔下/重新拔插 USB 电缆来解决问题?

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了所有软件可能性 URICA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makkapati、

    感谢您的澄清。 您能否提供有关您的设置的更多信息?

    1.您使用的是什么版本的 Windows?

    2.您的硬件设置是什么? 例如、您是否使用目标插座板+ MSPFET?

    3. USB 电缆是直接连接到 PC 还是连接到外部 USB 集线器?

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

    1.窗户10.
    2.msp430f5521通用模块
    直接连接到 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makkapati、

    F5521器件勘误表[链接]列出了几个 USB 勘误表、其中用户拔下/重新拔插 USB 电缆(特别是 USB9、USB10、USB12)即可解决问题。 您提到您已经检查了所有软件可能性、您能否确认您已解决了这3个勘误表(逐个实施每个解决方法并测试是否出现问题)?

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 URICA,
    他们要求上传一些代码 、但 在上传过程中、其显示的 FET 模块未检测到在这种情况下如何进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makkapati、

    您能否确认 您是否正在使用目标插座板(www.ti.com/.../MSP-TS430PN80USB) 和 MSPFET (https://www.ti.com/tool/MSP-FET)?)

    如果是、MSPFET 是否出现在器件管理器中(您应该在端口中具有 MSP 应用 UART 和 MSP 调试接口)? 如果驱动程序已正确安装、您应该能够在端口中找到应用 UART 和调试接口。

    FET 上的任何 LED 是否已打开/它们的行为是什么? 有关 LED 的含义、请参阅 https://www.ti.com/lit/slau647上的第5.6.4节"LED 信号"

    谢谢、

    王国新