This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:器件更换

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038046/msp430f6726-device-replacement

器件型号:MSP430F6726

你好

客户希望使用 MSP430F67641IPZ 替代 MSP430F6726IPZ。
MSP430F6726IPZ 和 MSP430F67641IPZ 引脚兼容吗?

(我比较了两者的引脚图、它们看起来是相同的)

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    如果引脚图相同、则器件应与引脚兼容。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica Wang、

    感谢您的回复。

    客户的电路板上有 MSP430F6726IPZ。
    是否可以将其替换为 MSP430F67641IPZ?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    这些器件应该能够实现引脚兼容。 在中需要注意的一个方面是67641具有额外的 SD24_B 转换器。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica Wang

    感谢您的回复。

    MSP430F67641IPZ 和 MSP430F6736IPZ 有何区别?
    (我比较了数据表和产品页面、但没有发现任何明显的差异。

    此致、
    DDDOOR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    我在数据表或产品页面中也找不到任何差异。 这些器件应该是引脚兼容的、并且具有相同数量的 SD24_B 转换器。

    谢谢、

    王国新