This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:外部晶体的使用问题

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040095/msp430fr2633-the-use-of-external-crystals-issue

器件型号:MSP430FR2633

客户打算通过从内部 DCO 切换到外部时钟来提高系统时钟的精度。

客户希望了解以下信息:

 MSP430FR2633只能使用32768晶体吗?

2.如果客户打算将 MCLK 和 SMCLK 配置为8 M/2M,则在配置时只能使用 DCO 并为 FLL 选择基准源吗?

    CSCTL3 |= SELREF_REFOCLK;        //将 REFO 设置为 FLL 基准源  

或 CSCTL3 |= SELREF_XT1CLK;         //将 XT1CLK 设置为 FLL 基准源

谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    是的、客户可以连接32KHz 晶振以提高 DCO 精度。  还有一个内部32KHz REFO 振荡器可供使用、但其消耗的电流为~15uA、而外部32KHz 消耗的电流为~ 1uA。  因此、根据客户希望使用的32KHz 源、是的、代码片段会选择合适的时钟源。  请注意、如果使用 XT1源、客户还必须使用 P2SEL 寄存器配置相应的 GPIO 引脚来驱动 XIN 和 XOUT 信号:

    P2SEL0 = (GPIO_PIN0 | GPIO_PIN1);