This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60471:MSP430FR60471

Guru**** 2504285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR60471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039966/msp430fr60471-msp430fr60471

器件型号:MSP430FR60471

您好!

 MSP430FR60471器件是否支持4MHz 传感器? 我注意到 ADC 数据速率为8Msps、4MHz 传感器的性能如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    最大频率为2.5MHz。  

    谢谢!

    此致

    Johnson