This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5527:将 USB2ANY 固件移植到 MSP430F5527

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB2ANY, MSP430F5527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1038665/msp430f5527-porting-usb2any-firmware-to-msp430f5527

器件型号:MSP430F5527
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529USB2ANY

您好!

我是 ASC 时钟和计时部门的 Mahesh。

大家都知道、MSP430F5529的交货周期非常快、并且已经暂停了很多 EVM 和 SVB 的构建。 因此、我借此机会在 SVB 上填充了 MSP430F5527、希望 USB2Any 固件仍然能够很好地移植、因为它是同一个系列、唯一的区别是存储器大小。 但是、正如其他文章中提到的、使用此控制器并不是很简单。

鉴于 F5529短缺、是否有人可以帮助将此代码移植到 F5527并将其发布? 这将极大地帮助许多用户、甚至其他 TI 产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    请通过电子邮件联系。 让我们通过电子邮件进行讨论。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Johnson、

    您可以通过电子邮件联系我吗? 在 TI 系统中、我应该被列为 K Chandrashekar、Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线讨论。