This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:将 MSP430与 Wi-Fi/BLE 模块(ESP32和 ATWINC3400)连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039711/msp430f5438a-interfacing-msp430-with-the-wi-fi-ble-module-esp32-and-atwinc3400

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

大家好、在我们的项目中、我们努力将 ESP32-WROOM-32 UE (来自 Espressif)或 ATWINC3400-MR210CA (来自 Microchip)与 MSP430F5438A 主机 MCU 连接。 对于 MSP430配置、我们使用 IAR 工作平台。

那么、上面提到的 Wi-Fi/BLE 模块、是否可以与 MSP430 MCU 连接? 这些模块是否支持 MSP430?

如果可能、我们如何在 IAR 工作台中配置这些模块? 如何将这些模块库移植到 IAR 以进行 API 配置?  

请为我们提供指导。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、kotteswaran、

    我找不到专门关于 ESP32-WROOM 的任何内容、但这里有一些线程、用户可以在其中与 ESP8266连接、可作为指南[链接]。

    关于 ATWINC3400、我将提到这个主题、其中讨论了如何使用 MSP430F5529 + ATWINC3400 [链接]。

    我会参考这些线程来查看这些解决方案是否适用于您的应用。

    谢谢、

    王国新