This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:未从 INA226中获得适当的电流值。

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, TCA9544A, MSP430F5438, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1035624/msp430f5438a-not-getting-proper-current-values-from-ina226

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:INA226TCA9544AMSP430F5438

大家好、

我将使用 INA226器件来测量我的应用的电压和电流。 但问题是我获得的电压值不是电流值。

我有多个 INA226器件与一个开关(TCA9544a)相连。 因此、您可以考虑如下方框图。

因此、我已经进行了相应的编程、以覆盖每个 INA226器件。

我还阅读了用于对 INA226器件进行编程的数据表、并设置了适当的校准值以获得预期值。 但这不起作用。

可能是无法清楚了解编程的机会。  

因此、请为我提供合适的解决方案和理论指导。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhav、

    这似乎不是 MSP430F5438的问题。 您可以通过 I2C 与其他器件成功通信。 应该是其他器件未正确配置。 如果 您在使用 MSP430F5438时遇到任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen Gao:

    实际上、我的 msp430f5438a 工作正常、但连接到 msp430f5438a 的 INA226器件存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以为您将其传输到 INA226。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhav、您好!

    当然、我可以指导您完成正确的校准和测量读数过程。 同时、我还可以检查您所做的工作。  为此、我将需要您提供一些数据(仅从一个 INA226中获取数据以用作示例):

    1. 为了帮助您了解如何进行计算 、我需要:
      1. 使用的分流电阻器的值
      2. 最大预期电流(即您希望能够测量的最大电流)
    2. 为了帮助分析您的设置并引导您完成测量读数、我需要:
      1. 从已知电流值转储寄存器
        1. 如果无法知道电流值、只要我具有所有寄存器值和分流器值、这也是可以的