This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP43FR2433 GPIO 压降

Guru**** 2813425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1039672/msp430fr2433-msp43fr2433-gpio-voltage-dip

器件型号:MSP430FR2433

您好!  

在此处需要帮助。

我已经为 MSP430 MCU 提供了2.1VDC、并将 MCU GPIO 设置为高电平。 有一个升压转换器用于将输入电源电压升压至3.3VDC、它由 MSP430控制。  

电源线是清零的、并在2.1VDC 和3.3VDC 之间正确切换、但 GPIO 从2.1VDC 变为0、然后从0变为3.3VDC。  

不确定为什么它会变为0、因为它应该像电源一样切换。  

请在这里提供帮助。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在转换期间进行过复位? 零脉冲有多宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它发生在从2.1VDC 转换到3.3VDC 的过程中。 脉冲宽度为80msec-90mse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是复位。 我建议您对 GPIO 进行编程、以便在 main 内部提供一个短脉冲、以查看您是否正在复位。